This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:从 SGMII 桥接至 MII?

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889363/dp83869hm-bridging-from-sgmii-to-mii

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869EVMDP83869

你好!

在寻找桥接/介质转换器解决方案时、我找到了 DP83869HM。
我有一个与 SGMII 一起提供的 MAC 和一个与 MII 一起提供的特殊10MBps PHY。
 MAC 和 PHY 这两个器件 都是必需的且固定的、我无法切换这些接口(好吧、对于 PHY、我可能可以切换到 RMII)。

我想使用 DP83869HM 作为结构如下的转换器:

具有 SGMII <-> DP83869HM <-> PHY 和 MII 的 MAC

有可能吗?
如何配置寄存器和自举?
 DP83869EVM 是否支持此类应用?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    从 MAC 到 DP83869、您可以通过 SGMII 传输数据。 但是、使用具有 MII 的 PHY 时、您必须从电缆侧或 MDI 侧传输数据、而不是从 MII 传输数据。  

    相反、您可以使用 MII 将数据从 PHY 传输到 PHY、但这样就不能连接到 MAC。  

    希望这有道理。 如果您需要更清晰的信息、请告诉我。

    谢谢、

    Cecilia