This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:作为 VSON 提供?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051V-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878054/tcan1044v-q1-availability-as-vson

器件型号:TCAN1044V-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1051V-Q1

 TCAN1044V-Q1的数据表表明、它在某个时候将采用 VSON 封装。  CAN (SiC...) 您何时告诉我?

[在此之前、我们计划使用 TCAN1051V-Q1。]

感谢堆的更新

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    此论坛不是讨论产品路线图和发布计划等非技术主题的最佳场所。  您是否介意我们使用您的 myTI 帐户注册的地址向您发送电子邮件?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max -当然没问题。  我将查找您的电子邮件。  -Tom