This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3243E:TRS3243ECDBR 的输出信号失真

Guru**** 2780475 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/877852/trs3243e-output-signal-distortion-with-trs3243ecdbr

器件型号:TRS3243E
主题中讨论的其他器件:TRS3243

您好、Sirs、

使用3.3V 电源时、我的客户在 使用 TRS3243ECDBR 器件时遇到信号失真问题、如以下波形所示:

输入信号(TRS3243之前的 RX)

   
输入信号(在 TRS3243之前为 TX)



输出信号(TRS3243之后的 RX)



输出信号(TRS3243之后的 TX)



我们确认信号路径上没有冗余电容器。 您是否会提供识别问题的技巧? 在这种情况下、我们是否应该考虑其他产品系列(例如 MAX3243IDWR)? 我们可以根据需要在离线时讨论该问题。

谢谢、此致、

陈耀恩
2020年5月2日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    是否正在执行环回测试?

    您的波特率是多少? (如果我正确地看到了这一点、看起来可能是1.2Mbps)

    您的电缆有多长?

    您是否能够提供供我们审阅的原理图?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好、感谢您的关注:

    1.是的,这是一个环回测试
    波特率 为115200bps  
    3.未连接电缆。 连接器上只有一个环回插头。

    您是否建议您的内部电子邮件地址? 我 可以通过电子邮件发送详细的平台信息和原理图。

    陈耀恩
    2020年6月2日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您提供更多信息。

    您可以通过 duynguyen@ti.com 向我发送电子邮件

    谢谢、

    -Bobby