This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC172A:关于热性能信息。

Guru**** 2778685 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC172A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/877500/sn65lbc172a-about-the-thermal-information

器件型号:SN65LBC172A

你(们)好。

您能不能 θja ψjt SN65LBC172A16的热性能信息(Δ I、Δ I)吗?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我已要求提供此信息、并将在有此信息时通知您。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric。

    感谢您的行动。

    我将等待您的回复。

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    结果如下;

    器件:SN65LBC172A
    结果- Theta JA-High K (标准数据表值):62.1.
    结果- psi JT (标准数据表值):4.1

    此致、
    Eric