This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF386:开关特性

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899386/ds90cf386-switching-characteristics

器件型号:DS90CF386

您好!

"DS90CF386"的数据表中介绍了开关特性 。  

仅列出了85MHz 时的特性。

您能告诉我们65MHz 和 75MHz 时的"开关特性"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanagawa 您好、  

    感谢您选择 CF386。 遗憾的是、我们没有支持65/75MHz 开关参数的详细数据、但您可以参考具有相同时序要求的85MHz 情况、这也可用于较低的 PCLK 频率。

    最好的服务

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、