This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:VCC 关闭运行

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/877884/sn75dp130-vcc-off-operation

器件型号:SN75DP130

大家好、

您能不能评论一下以下现象是否合理? 如果没有、请告诉我如何解决?

条件:系统有2块板。 一个是 DisplayPort 监控器板、另一个是安装了 SN75DP130的板。  

这2块板通过电缆连接、DisplayPort 监控板通电、安装在 SN75DP130上的板断电。

问题:在这种情况下、客户已观察到来自 HPD_SNK 输入侧 HPD 信号(2.2V)的 HPD_SRC 输出信号。 SN75DP130的运行是否正确/合理? 客户担心 HPD_SRC 输出信号可能会导致连接到 SRC 的 FPGA 受损。

此外、当 SN75DP130在上述条件下断电时、客户还观察到 VCC 引脚上存在未知的1.1V 电压。 客户不确定未识别的 VCC 电压是否会导致 HPD_SRC 输出信号。   

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新城

    如果他们拔下 DP130和监视器之间的电缆、他们是否仍能看到 HPD_SRC 和 VCC 上的电压?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的评论。 不可以、当它们移除电缆时、HPD_SRC (2.2V)和 VCC (1.1V)上的电压都会消失。  

    此致、

    佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新城

    如果监护仪通电、则会将其 HPD 驱动为高电平、该电平连接到 DP130 HPD_SNK。 如果 DP130关闭、HPD_SNK 上的电压可能会泄漏到 DP130 HPD_SRC 和 VCC 上。 如果它们断开 HPD_SNK、它们是否仍能看到 HPD_SRC 和 VCC 上的电压?

    谢谢

    David