This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:请确认可以使用我们的用例

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870744/p82b96-please-confirm-our-use-case-can-be-used

器件型号:P82B96

各位专家:

我们将在以下条件下使用此器件。\n 您能确认吗?

VCC1:3.3V

+V:5V

VCC2:5V

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hisao-San、

    Vcc1是否连接至+V? (原理图看起来有点像它的样子。)

    Vcc1未连接至+V、那么我认为您的设置应该起作用。 S 侧实际上会查看电压是否低于~600mV 以驱动低电平。 对于电缆侧的 VIH/VIL、RX 分别为55%和45%。 因此、在器件的 Vcc 之外的其他电源轨上使用上拉电阻可以正常工作。 唯一的问题是我们器件的电压可能高达0.9V、因此我们符合 I2C 标准的从器件/主器件需要处于3.3V 或更高的 Vcc、以便能够直接连接到 P82B96。

    谢谢、

    -Bobby