This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:I2C CS 引脚

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410, TCA9538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889183/ds100br410-i2c-cs-pin

器件型号:DS100BR410
主题中讨论的其他器件: TCA9538

DS100BR410数据表的第10页显示、为了与 I2C 总线上的其他从器件通信、CS 引脚需要处于低电平...这甚至适用于具有不同地址的 I2C 总线上的芯片吗?

在我的设计中、我目前使用 TCA9538 I2C GPIO 扩展器来控制 DS100BR410的 CS 引脚。 由于 TCA9538和 DS100BR410位于同一 I2C 总线上、这是否意味着一旦 TCA9538提升 CS 引脚、我将无法再次降低 CS、因为 DS100BR410不允许与其他从器件进行通信?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、即使是其他器件地址也是如此。  我不相信 TCA9538解决方案会与 DS100BR410 SMBus 实现兼容。

    此致、

    Lee