This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:TMDS 输出引脚的内部对内偏斜

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870362/sn65dp159-internal-intra-pair-skew-of-tmds-output-pins

器件型号:SN65DP159

您好!

 

我想问一个有关 SN65DP159RSB 的问题。

对于每个 TMDS 输出引脚的线对内偏斜、

SN65DP159的外部引脚和内部裸片之间存在多大的线对内偏斜?

 

我的产品是否满足合规性测试项目的要求已由认证机构进行检查。

因此、我收到报告、显示产品对 HF1-9项不满意。

HF1-9是与 TMDS 源线对内偏斜相关的测试项目。

 

我再次检查了每个内部对的 PCB 布线偏斜。

但偏斜非常小、因此我想知道 SN65DP159RSB 的内部偏斜。

 

您能告诉我每个输出引脚的线对内偏斜吗?

此外、它们是否非常小?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅表7-10、在以下测试条件下、最大线对内偏斜为40ps:

    SLEW_CTL = NC;TX_TERM_CTL = NC;PRE_SEL = NC;OE = H;DR = 6Gbps;

    输出端是否有共模扼流圈? 在输出端设置共模块有助于满足线对内偏移要求。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

     

    我将 SN65DP159RSB 设置为引脚搭接模式。

    以下是我的项目上的每个引脚设置。

    对于 SLEW_CTL 设置、我们应该使用哪种设置、NC 或 High?

    你有什么想法吗?

    (电流设置)

    -SLEW_CTL:高电平

    - TX_TERM_CTL:NC (无引脚)

    -SEL 前:NC

    -(EQ _SEL/A0:高电平)

     

    对于您的问题、SN65DP159RSB 和 HDMI 连接器之间没有共模扼流圈。

    每个 TMDS 线路上的 HDMI 连接器附近都有 TPD4E02B44。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试将 PRE_SEL 引脚设置为低电平并增大 VOD、以查看它是否有助于解决线对内偏移问题吗?  

    添加-2dB 去加重功能可最大程度地提高偏斜性能、这将是我尝试的第一次调整。

    对于 VOD、较小的 Vsadj 电阻器将提高对内偏斜性能、同时增加输出摆幅。

    如果调优 PRE_SEL 和 VOD 仍然无法通过线对内偏移合规性测试、则可能需要添加共模扼流圈。

    谢谢

    David