This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810EVM:除非 CDR 锁定、否则 DS250DF810EVM 不会扇出

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889558/ds250df810evm-ds250df810evm-will-not-fanout-unless-cdr-is-locked

器件型号:DS250DF810EVM
主题中讨论的其他器件:DS250DF810

当 CDR 未锁定时、我无法使 DS250DF810扇出。 当我们使用的一个比特率没有锁定 CDR 时、我需要使用此部分。 我知道您必须设置所有寄存器、以便在不重新定时时传递数据、我这样做了。 X09至00、1E 至00等 还具有均衡和 CTLE 升压电平。 浏览了程序员 手册、并尝试了扇出的所有设置。  

当 CDR 未锁定时、它确实会进行通道交叉、因此我知道信号足以通过通道并且寄存器已设置。 此外、它在通过的单个通道上提供小于1E-13 BER 的电流。

当您从通道交叉进入扇出或默认扇出时、辅助通道将变为静音状态。 我在上面有一个示波器、因此我看到信号消失了。

是否有人知道当 CDR 未锁定时、器件是否可以从 A 扇出到 A、B?

谢谢

Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 尝试将通道设置为适应模式0、并手动强制执行 CTLE 升压设置。 您可以从 CTLE = 0x00开始、然后根据需要增加 CTLE 设置以打开重定时器输出眼图

    表。 设置 CTLE 升压值

     

    步骤

    共享/通道寄存器集

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

    注释

    1

    通道

    写入

    31.

    00

    60

    设置 Rx 调整模式= 0

    2.

    通道

    写入

    2D

    08

    08

    启用 CTLE 升压覆盖

    3.

    通道

    写入

    03

    00

    FF

    将 CTLE BOOST 设置为0x00。 不同的输入通道损耗将需要不同的 CTLE 设置。

     

    • 尝试通过设置0x14[7]= 1来强制所有通道上的信号检测为高电平

    • 尝试通过设置0x95[3]来强制将 eq_enable 设置为高电平

    • 我在这里的假设是正在使用的 CDR 旁路模式是通过通道寄存器0x1E[7:5]设置的“解锁时的 CDR 旁路”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodrigo、 我收到了 Carlos Venturo 的回复。 我尝试了所有这些设置。 实际上、它看起来像是静音通道、因为当我在工作模式下将其保持断开状态时、它会通过噪声(因为我在该通道上没有输入 、除了接地50欧姆)、但在扇出模式下、它关闭、噪声不大、 与我将其静音时的情况相同。 对于两个通道、我知道设置09 =x00和1E = x00、 并且通道交叉设置工作正常。  

    您是否知道在扇出模式下除 CDR 锁定外将使输出静音的任何其他寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过电子邮件向我发送一整套将两个相邻通道配置为交叉点扇出模式所执行的通道寄存器写入操作吗? 我想快速回顾一下、作为健全性检查。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总重功率

    我在 Ch0上获得信号检测、因为没有锁定、所以没有输出。

    检查两个通道上的 x09是否为0

    将 CH0设置为1E 至 x09。 09是默认值、我已经在 ch0上尝试了所有0的截断

    CH1 1E 至 x09无输出、因为没有输入

    用于扇出 CH0的 CH0 X96至 x0C 设置

    CH1 X96至 x03设置为从 CH0扇出

    然后、我尝试了使用 CTLE 和适配功能发送给我的一系列设置。 不起作用、输出 Ch1在扇出模式下被静音、甚至没有噪声。

    当我设置为通道交叉时、它会起作用。 这是2.125Gbps、也可以在10Gbps 下尝试、在这里我可以获得 CDR 锁定。 当锁定时、它可以正常工作。

    谢谢

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 您能否以三次方式确认您的最新评估是否具有0x14[7]= 1和0x95[3]= 1?
    • 此外、请确保13[6]= 0、0x14[6]= 0和15[3]= 0 (这些是它们的默认值、不可能您更改它们、但我只想确保)

    两个通道的0x96设置看起来都正确。 对于两个通道、0x1E 应为0x09、这在 您看来是如此。 对于两个通道、0x09应为0x00、这在 您看来是如此。 通常 、对于这种类型的问题、我会进入实验室、尝试在评估板级别的工作台上重现该问题。  遗憾的是、虽然我目前没有该选项、因为我位于加利福尼亚湾区、由于新冠疫情、我们处于家庭锁定模式。 我将跟进我们的数字设计团队、并根据您报告的观察结果、征求他们对 DS250DF810交叉点应用案例的意见。

    此致、

    罗德里戈