This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:与 Xilinx MIPI IP 的兼容性

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899725/sn65dphy440ss-compatibility-with-xilinx-mipi-ip

器件型号:SN65DPHY440SS

您好!

我们设计了一个使用 SN65DPHY440SS 的系统、其方式与数据表中第8.2.1节所述的方式相同。  我们的 MIPI 数据源是 Xilinx Artix 7 FPGA、而 MIPI 数据的接收源是 Xilinx Kintex 7 FPGA。

使用 Xilinx 提供的标准 MIPI IP 是否存在已知问题、限制或不兼容?

重定时器部件不会在每次转换到高速状态时都保持低功耗状态。  

我们有一个连续高速时钟进入正在通过的重定时器、但通道1或2上没有数据通过。

我们正在满足 MIPI 标准所要求的物理接口要求。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试手动启用高速路径并查看数据是否会通过 DPHY440?

    向寄存器0x50写入针对 HS TX 路径的8'h1f //覆盖启用

    写入寄存器0x51、使能8'h1f //HS TX 路径。

    向寄存器0x61写入8'00 //禁用 LP 路径。
    向寄存器0x70写入针对 HS RX 路径的8'h1f //覆盖启用
    在启用8'h1f // HS RX 路径的情况下写入寄存器0x71。
    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的反馈。 我们现在正在尝试您的建议。

    是否可以获取 SN65DPHY440SS 器件的完整寄存器列表?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    寄存器映射的完整列表中提供了内部设计信息、我无法提供该列表。

    谢谢

    David