This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:当 I2C 写入时、CPU 和9617波形具有级、

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870739/tca9617b-when-i2c-write-cpu-and-9617-waveform-has-stages

器件型号:TCA9617B

大家好 、

现在、客户正在使用 TCA9617B 并遇到一些 问题、当 I2C 写入、CPU 和9617波形 具有级时、上拉 电阻器为10k、BTW: 右侧(9617 和从 器件不 存在问题)、您能否帮助检查 原因? 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    电压为500mV 是9617设计的一部分、可防止器件 B 侧锁定(卡在低电平)。

    数据表中的图5、6、10、11甚至显示了与示波器屏幕截图相同的波形。

    "现在客户正在使用 TCA9617B 、遇到了一些 问题"

    我不理解问题、这是否会导致客户数据损坏或信号完整性问题?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    如果您想详细了解"B"侧偏移电压背后的原因、您可能需要参考此应用手册:

    http://www.ti.com/lit/an/scpa054/scpa054.pdf

    此致、
    最大