This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:TCA9406或 PCA9306

Guru**** 2941090 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9406, TCA9511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870728/tca9406-tca9406-or-pca9306

器件型号:TCA9406
主题中讨论的其他器件:PCA9306TCA9511A

您好、香榭丽舍

  我的客户正在寻找双向 I2C 缓冲器、竞争对手是 LTC4315、 您能不能为竞争对手推荐合适的器件?  我已经向 TCA9406和 PCA9306提出了建议。   期待您的回复、谢谢。

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    您所参考的 LTC 设备是使用动态偏移的热插入缓冲器。 PCA9306和 TCA9406仅是不缓冲的电平转换器。 我们拥有的离 LTC4315最近的器件是 TCA9511A。

    谢谢、

    -Bobby