This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0302:模拟 pspice 模型

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0302, LMH0397, LMH0318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870066/lmh0302-analog-pspice-model

器件型号:LMH0302
主题中讨论的其他器件: LMH0397LMH0318

您好!

可以麻烦你给我提供模拟 pspice 模型吗?

我想执行模拟(而不是数字)仿真。

谢谢

Mickael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请附上用于 LMH0302器件的注释 pspice 模型。

    此致、Nassere2e.ti.com/.../lmh0302model.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    随附的模型为 HSpice 加密格式。

    不幸的是、我无法在 PSPICE 上使用它。

    您可以向我提供 未加密的 SPICE 模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mickael、

    未加密模型不可用。

    我们也有 IBIS 文件。 这会有帮助吗?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我没有 IBIS 模型的仿真器、根据我的理解、它不是模拟仿真。

    您的输出级是否比数据表第16页上的数字更详细?

    此致

    Mickael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mickael、

    这是我们可以发布的最详细的输出级原理图。 其他客户使用了加密的 hspice 模型、这不是问题。

    如果这是一种新设计、则还有其他电缆驱动器、我们提供了 IBIS-AMI 模型、用于进行高速信号路径信号完整性分析。 如果这对您有所帮助、请查看 LMH0318或 LMH0397器件。

    此致、Nasser