This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:识别放射源的存在

Guru**** 2931660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899655/hd3ss215-recognizing-the-presence-of-the-source

器件型号:HD3SS215

我知道 HPD 信号从接收端变为源端、这表示监视器已准备好接收数据。 如果我有两个源(摄像头)和一个接收器(计算机)、是否有类似的信号表明系统可以检测到源的存在?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HDMI 允许源为电缆和接收器提供+5V 电源、您可以使用+5V 来指示源是否存在。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-我假设您是指 HDMI 电缆的引脚18?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

    谢谢

    David