This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAN 3.3V FD 和活动检测

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234, TCAN334, SN65HVD234-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/877891/can-3-3v-fd-and-activity-detection

主题中讨论的其他器件:SN65HVD234TCAN334TCAN1046EVMSN65HVD234-Q1

大家好、

在我们的产品中、我们需要 CAN TRx、并且我们已经插入了 TI SN65HVD234D TRx。

第一个问题是:组件是否与 CAN FD 兼容? 实际上、我需要了解收发器、除了最大工作速度外、从 CAN 协议的角度来看是否透明?

我还应添加 CAN 的器件唤醒功能(仅活动、不通过特定消息)。

我评估了其他 TRx、但未找到3.3V 唤醒组件。 利用接收到的消息、有可能将 SN65HVD234D 组件保持在待机模式中。 问题源于待机模式下的电流、可达到600uA:我需要保持在100uA 以下。

我还在评估 CAN TRx 通过分立器件的识别、您是否有任何应用手册或原理图来获得此功能?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    组件[SN65HVD234]是否与 CAN FD 兼容?

    CAN FD 是一种数据层协议、主要应用于通过最大数据速率选择收发器。 由于 SN65HVD234支持高达1Mbps 的信号传输速率、因此它还将与速度相同的 CAN FD 应用兼容。

    我评估了其他 TRx、但未找到3.3V 唤醒组件。

    我相信您正在寻找的功能是待机模式。 在这个模式中、器件驱动器和主接收器被禁用、一个低功耗接收器监控总线是否有一个 CAN 总线唤醒请求。 检测到该请求后、收发器将通知控制器该请求。 TCAN334是一款具有15uA (最大值)待机模式电流的3.3V CAN 器件。 当检测到待机模式下的唤醒请求时、TCAN334将把 RXD 驱动为低电平、以通知控制器总线活动。 如果您对此器件有疑问、或者您有不同的要求、请告诉我。

    我还将通过离散 μ…评估 CAN TRx 的标识

    我不知道我们在这个主题上有什么内容。 随着我们提供各种 CAN 器件、我们希望我们产品系列中的产品能够以比分立式解决方案更低的成本、更高的可靠性和更低的复杂性应用于 CAN 收发器解决方案。 如果您似乎找不到合适的设备,请告诉我您是否需要特定的功能。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    好的、谢谢、我已经看过 TCAN334、不幸的是、CANL 和 CANH 线路上的最大电压只有14V、我至少需要36。 我正在评估 TCAN1046EVM、它似乎非常适合我们的用途。 你怎么看?

    非常感谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我仅了解8引脚3V3 CAN 选项的 TCAN334 (14V 总线、15uA 待机)和 SN65HVD234-Q1 (36V 总线、600uA 待机)。 如果可以提供5V CAN、则 TCAN1044 (8引脚、58v 总线、1uA 待机)和 TCAN1046 (14引脚、58v 总线、2uA 待机)均可满足您的要求、两者均支持高达8Mbps 的 CAN FD。  

    此致、
    Eric