This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1451:RS485的选择请求

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD01, SN65HVD10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870816/thvd1451-selection-request-of-rs485

器件型号:THVD1451
主题中讨论的其他器件:SN65HVD01SN65HVD10

您好!

我的客户正在寻找 在1588系统中应用于1PPS 参考1Hz 时钟信号的精密延迟 RS485收发器。 芯片传输延迟必须足够小。 现在、客户选择了 LTC1687、但我没有找到我们的产品符合延迟规格、如下所示。 您能帮助选择合适的器件吗?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minqi、

    您是否有关于 此规范的系统级要求的更多信息? 目前、我推荐使用 SN65HVD10 或 SN65HVD01进行比较。

    器件 SN65HVD10 SN65HVD01
    TPLH 5ns 8.5ns 16ns 6ns 15ns 25ns
    tPHL 5ns 8.5ns 16ns 6ns 15ns 25ns

    请注意、测试条件可能不同。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao