This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:当没有 VCCA 偏置电压时、哪一侧会出现信号?

Guru**** 2037690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878097/tca9617b-what-signal-would-appear-on-a-side-when-no-vcca-bias-voltage

器件型号:TCA9617B

您好、E2E、

由于客户系统中可能存在电源序列问题、VCCA 作为一个侧的偏置电压在 VCCB 之后可能会延迟一段时间、即使 EN 就绪也是如此。

我们的问题是、当(1) VCCB 准备就绪但 EN 处于低电平、(2) VCCB 和 EN 准备就绪时、SDA_A 和 SCL_A 引脚的行为是什么?

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    如果该器件的 A 侧上拉至 VccA、SDA_A 和 SCL_A 将保持低电平、直到电源轨就绪。 TCA9617不会尝试将这个低电平传播到器件的 B 侧、这是因为输入低电压阈值以电源为基准(仍将被禁用)。 但是、为了避免 VccA 的功率斜坡期间可能出现的毛刺脉冲、建议在两个电源轨都就绪前将 EN 保持禁用状态。 当 EN 为低电平时、所有输出被禁用。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric