This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:通用 I2C?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899708/tps65988-universal-i2c

器件型号:TPS65988

您好!

I2C 寄存器是否可定制以与任何启用 I2C 的器件配合使用? 我的客户希望使用 TPS65988通过 I2C 与其他制造商的器件进行通信。 无法找到修改 I2C 初始化寄存器以与该器件通信的方法。 是否可以通过 GUI 执行此操作?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、TPS65988可用作从器件的 I2C 主器件。 但是、它只会盲目写入下游器件。 这意味着从器件的 I2C IRQ 将不是一个选项、TPS65988不会从从器件读取寄存器、只会写入它们。

    您可以阅读以下应用手册以帮助您入门。 http://www.ti.com/lit/an/slvae18/slvae18.pdf