This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3210:TUSB3210

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9240, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889048/tusb3210-tusb3210

器件型号:TUSB3210

我想使用此器件对 UCD9240进行编程,GUI 融合功能是否能够下载固件 ? 或者是否存在任何其他来源  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将需要使用 TUSB3410通过 I2C 进行写入。 您是否有一个我可以查看的简单方框图。 TUSB3410是否适合该应用?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想实现 USB 转 GPIO 适配器(提供 TI 的原理图)此适配器需要对 FPGA 板电源的数字 PWM 控制器 IC UCD9240进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB3210没有任何内部存储器。 因此、任何固件都需要由 EEPROM 或 USB 主机加载。 我认为我不理解您的问题。 我不是 GUI Fusion Power 方面的专家。