This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用具有5V TTL 输出的 SN65LVDT348替代器件

Guru**** 2929770 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS391, SN65LVDT348, DS90C402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/877734/recommend-alternative-to-sn65lvdt348-with-5v-ttl-output

主题中讨论的其他器件:SN65LVDS391SN65LVDT348DS90C402

大家好、TI 社区、

我正在搜索具有以下要求的 LVDS 驱动器和接收器对:

  • 单向(仅限主从设备)
  • 2个2线 SPI (时钟+数据)=四通道
  • 低速数据传输速率:需要最大35MHz
  • >10..30米双绞线电缆(Cat.32)
  • 驱动程序:
    • 3.3V 电源和 TTL 逻辑输入
  • 接收器:
    • 5V 电源和 TTL 逻辑输出
    • 集成端接电阻器

根据此要求、数据表中需要注意的主要方面是什么?

对于3.3V 输入和输出系统、我已准备好在我的桌面上进行测试

  • 驱动程序:SN65LVDS391
  • 接收器:SN65LVDT348

因此、我正在寻找 SN65LVDT348的一个不错的替代器件。
如果我理解这一正确答案、348具有各种不同的高抗扰度
未对齐以及环境噪声和器件之间的距离。

但我没有找到类似的5V TTL 兼容器件-具有此"高级"功能/参数?!
也许最好/需要在接收器侧进行单独的电平转换?!

感谢您提供有关如何查找此内容的提示或信息:-)

阳光明媚的问候
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    很抱歉、我只是注意到您在之前的帖子中提出了一个后续问题。  

    我们似乎没有任何具有集成终端的5V TTL 接收器。 不过、DS90C402是一款不带集成端接的5V 接收器。 但是、它提供的抗噪性与 SN65LVDT348不同、因为共模范围通常为0.2V 至2.2V、而 LVDT348的范围为-4V 至5V。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    一切都很好
    感谢您的回答! 我将测试这种方法作为替代方法!

    阳光明媚的问候
    Stefan