This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:如何在2个 USB 主机之间进行通信?

Guru**** 2935050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870823/tusb3410-how-to-communicate-between-2-usb-host

器件型号:TUSB3410

您好!

我的客户需要2台基于 Android 的设备来相互通信、但两者都是 USB 主机。

请告诉我如何实现它?

这个问题不仅限于 TUSB3410、我想知道我们是否有一个针对这种情况的廉价解决方案。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    除非主机支持 USB-C DRP 功能或 USB OTG、否则此类应用违反了 USB 规范。 换言之、两台设备都需要在链路中为 USB 主机提供 USB 端点才能进行通信。 在没有 USB 设备端点的 USB 主机无法与没有 USB 设备端点的另一个 USB 主机通信的情况下、不能这样做。 我们没有将 USB 主机转换为 USB 器件的器件。