This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:关于线程"XIO2001:XIO2001确认"

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878083/xio2001-about-thread-xio2001-xio2001-confirmation

器件型号:XIO2001
我对下面显示的主题有疑问。

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/876709/3244436#324443

>延迟计时器与"检测"无关。

我认为"检测"是#IRDY 信号的活动时间、我想进一步询问。
是否有一个寄存器管理#IRDY 信号的有效时间(时钟数)?
或者是否有机制在通信完成之前使#IRDY 信号处于非活动状态?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。

    请放弃此主题、因为引用主题中的对话仍在进行中。