This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:DS80PCI102的交流电容放置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897631/ds80pci102-ac-cap-placement-of-ds80pci102

器件型号:DS80PCI102

您好专家、

我写信向您咨询 DS80PCI102的交流耦合电容器位置。

今天、客户查看了一个电路板、发现交流耦合电容器的放置方式令人困惑。 下图显示了结构。

DS80PCI102的规格显示了 Tx 和 Rx 通道上都需要交流电容。 如果客户错过了任何重要信息、您是否会帮助检查以下结构是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhua、

    这不是典型的放置方式。  使用两个串联交流耦合电容器并不是最佳选择、但在这种情况下、我们没有发现任何问题。

    CPU 和 DS80PCI102是否位于同一 PCB 上?  通常 CPU 主板上的 Tx 引脚在路径中有一个交流耦合电容器。

    如果 CPU 和 DS80PCI102之间没有交流耦合、则会出现一些互操作问题。  当终端激活时、DS80PCI102将输入共模拉至2.5V。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhua、

    通过启动新线程、让我们知道是否有一些更新。  我现在要关闭这个胎面。

    此致、

    Lee