This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051H:SPI 至 CAN 器件

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889489/tcan1051h-spi-to-can-device

器件型号:TCAN1051H
主题中讨论的其他器件:TCAN4550-Q1

大家好、

我的客户希望找到  替代 mcp2518的解决方案、mcp2518是一款 SPI 转 CAN 器件。 您有什么  建议要推荐吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    与此最接近的器件是 TCAN4550-Q1、它是集成了 SPI 至 CAN 收发器和控制器的器件、而 MCP2518仅是控制器。 如果客户没有使用集成到 TCAN4550-Q1中的收发器、则只需通过一些简单的 SPI 命令更改配置即可将其用作控制器。

    如需更多信息、请访问 TCAN4550-Q1产品页面以获取用户指南和更多配套资料、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、