您好!
此问题与我在 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/823638中称为"第三个问题"的问题有关。
硬件设置是相同的。 在这里、我的情况是、在重定时器的四通道0中、我想将信号从 C RX 路由到 B TX、其他通道未使用。 下面是我的交叉点配置:
未使用的输出配置保留为默认配置、这意味着所有输出都从通道 A RX 路由。 所有通道上都有交叉点、本地和多驱动缓冲器。 允许所有通道锁定(共享寄存器0x0F 和0x10设置为0xFF)、并发锁定限制设置为15 (寄存器0x05设置为0x1F)。
在此配置中、通道 B TX CDR 处于解锁状态。 但是、信号检测状态为"正常"。
如果我将通道 C TX 的路由更改为通道 B RX (无传入信号)、则通道 B TX 将锁定。
配置在这里工作、但我不理解为什么。 我需要知道发生了什么、因为这只是我要使用的配置的一个示例。 配置可能会动态变化、我需要知道应该工作或不工作什么、以便正确配置重定时器。
祝你度过美好的一天! 此致、
--
Rd