This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:是否可以打开 D+/D-

Guru**** 2930670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870991/tpd6s300a-whether-d-d--can-be-opened

器件型号:TPD6S300A

团队、  

只是想确认如果客户不使用 USB2信号的 D+/D-引脚、是否可以打开、对吧?

此致、

Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leroy、

    如果 D+/D-引脚未使用、则应将其接地。  

    谢谢、

    Emma