This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 激光二极管驱动器

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: LM36011, LM36010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/877945/laser-diode-driver

主题中讨论的其他器件:LM36011LM36010

您好!

我正在寻找 1W/1.5A 激光二极管驱动器。

任何建议都是非常值得欢迎的。

但斯克要提前很多时间

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

      您的输入电压范围是多少? 以及该激光器的规格。

      根据我们的经验、您可以查看 LM36010的升压拓扑、LM36011的 LDO 模式。

    此致

    肖恩