This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:我们能否在同一系统中使用3.3V 电源供电的 SN65HVD72和5V 电源供电的 SN65176?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870725/sn65hvd72-can-we-use-3-3v-supplied-sn65hvd72-and-5v-supplied-sn65176-in-the-same-system

器件型号:SN65HVD72

您好!

我们可以在一个系统中使用它们吗?

配置是否低于可接受范围? 我个人认为我们应该移除 A 和 B 上的上拉和下拉电阻器、这样就可以了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    你是对的。  两个收发器均符合 TIA/EIA-485标准、并且无论电源电压如何、它们都可以相互操作。  但是、如果两侧都使用上拉电阻、则可能会有电流从较高电压流向较低电压轨。  您可以通过仅在单个节点上放置偏置电阻器来避免这种情况。  或者、您可以将一个二极管与3.3V 上拉电阻串联、以防止反向电流流动。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大