This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:使用 SD65DSI85来驱动2个 LVDS LCD、并勾选测试参数、重复绿色、红色和深色

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898267/sn65dsi84-repeat-green-red-and-dark-color-with-using-sd65dsi85-to-drive-2-lvds-lcd-with-test-parameters-ticked

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件:DSI 调谐器、

您好、先生、

您可以帮助检查 DSI 调谐器设置吗? 附件为显示数据表。

即使勾选测试参数、面板也无法正确显示。 它重复显示为 video.e2e.ti.com/.../M215OG64_2D00_183_2D00_1901---_265E_TP_2800_CSOT_2900_.pdfe2e.ti.com/.../2211.CSR.txte2e.ti.com/.../Display-issue.mp4的 grep、红色和黑色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    对于"面板输入"窗口、您在"像素"部分中的输入不正确。 它们是面板数据表指定的两倍。 LVDS_HActive 应为960、Htotal 应为1100。  

    在"DSI_Inputs"窗口中、"pixels"部分也不正确。 为此、它们应该是您在"面板输入"窗口的"像素"部分中输入的值的两倍(修复它们之后)。  

    "CLK"部分也不正确。 LVDS CLK 应为74.25MHz (如您的面板数据表所示)。 DSI CLK 也应为445.5MHz、而不是410.7MHz、并且 Divisor 值应为6。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好我 k,

    非常感谢您的回复。  我更正了 CLK 设置和像素设置。  而它仍然是同一个问题。  我是否可以,仅重复 grep 的原因?红色和黑色?  我已经测试了 DACP 引脚的频率。  它仅为50MHz。  是否是未运行 LVDS CLK 的低 DSI CLK。  LVDS CLK 现在未显示输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    DSI CLK 必须为445.5MHz。 该时钟生成器件的 LVDS 时钟。 请确保您的 DSI 源的设置和输出实际上与输入到 DSI 调谐器中的内容相匹配。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、I.K、

    感谢您的支持。 我是否可以询问 DSI CLK 频率是否存在容错?  

    此致、

    Wenting  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、I.K、  

    要遵循刚才发布的问题、DSI CLK 始终经过371.25MHz 测试、我是否可以输入 DSI ch A CLK 为371.25MHz 并输入 Divisor、5?

    设置显示为附件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好我 K.,ć

    更新:最终将 DSI CLK 调整为445.5MHz。 和其他参数随您的评论而变化。 但它仍然不起作用、并且仅重复颜色。  我是否可以询问检查和清除故障的下一步是什么? 除了 DSI CLK 和 LVDS CLK 或我需要检查的任何寄存器之外、我还需要测量一些信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好我 k,

    在我将面板极性更改为否定,之后、我们最终可以在测试模式下看到卷流中美丽的正确颜色。  ,取消勾选测试模式,相同的问题再次出现,红色,蓝色和黑色重复出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    如果在关闭测试图案后面板返回到重复颜色、则 DSI 源可能出现问题。 修复 DSI84设置后、是否确定 DSI 源设置与它们相匹配? 此外、您是否遵循数据表中的初始化序列?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、I.K、

    非常感谢您的快速回复。 我现在正在检查线时间。 DSI 调谐器上看起来有一个错误:它无法完全展开、因此无法看到"计算"按钮。 我使用 DIS 调谐器的面板输入中显示的 Htotal 值手动计算线路时间。 1240/(1920*1080*60)=9.97us。 我可以使用此值来检查 DSI 线时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    请尝试使用此版本的工具、它应解决计算器切断时出现的问题:

    e2e.ti.com/.../3343.DSI-Tuner-2.1.zip

    线时间方程是(4)和(5)在本应用手册中: http://www.ti.com/lit/an/slla356/slla356.pdf

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 I.K、  

    希望这是最后一个问题。 我是否可以询问我们的 SN65DSI84中是否有一个寄存器来打印接收到的 MIPI 参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    DSI84没有类似的寄存器、因此必须在源端进行检查。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好我 k,

    我是否可以问、如果将 E5寄存器值读取到 C、意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    请检查数据表中寄存器映射中的0xE5寄存器说明、以了解错误的说明。

    此致、

    I.K.