This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E04U04:功能图

Guru**** 2927000 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E04U04, ESD321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870476/tpd1e04u04-functional-diagram

器件型号:TPD1E04U04
主题中讨论的其他器件: ESD321

你(们)好

 

您能就 TPD1E04U04的功能图提出建议吗?

该器件具有两个用于高侧和低侧以及齐纳二极管的二极管、但 ESD321只有齐纳二极管。

 

TPD1E04U04相对于 ESD321有何优势?

我们想知道 TPD1E04U 中两个二极管的作用。

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们都具有相同的架构、这只是表示相同概念的不同方法。

    它们之间的差异在于特性。 即电容、钳位电压等...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能不能就每种方式的好处提出建议?

    尤其是、客户想知道为什么添加 TPD1E04U04两个二极管、而不仅仅是齐纳二极管。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、 正如我之前所说的、即使图不同、两个器件的架构也是相同的。 其优点是比较了每个或每个电气特性。