This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC180-Q1:CDM 和 HBM 的 ESD

Guru**** 2883780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/877724/sn65lbc180-q1-esd-of-cdm-and-hbm

器件型号:SN65LBC180-Q1

大家好、

当我的客户查看 SN65LBC180-Q1的资质认证摘要时、CDM 和 HBM 的 ESD 如下图所示"请参阅数据表"。

我可以看到、当我使用器件的参数搜索时、HBM 为15kV。

您能告诉我 CDM 参数以及 HBM 15kV 是否正确吗?

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshi-San、

    根据质量数据、该器件 通过12kV HBM 和1.5kV CDM。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao