This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:流经 GND 的持续电流

Guru**** 2930370 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539, TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/877817/tca9539-continuous-current-through-gnd

器件型号:TCA9539
主题中讨论的其他器件: TCA6416A

大家好、

您能否告诉我 为什么通过 TCA9539 GND 的持续电流为-250mA? (为什么为负)

TCA6416A 等其他器件的电流为200mA。

客户希望决定电源电流。 请提供您的建议。

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshi-San、

    我理解这种混淆。  在这两种情况下、电流都将从 IC 的接地引脚流出。  在 TCA9539中、遵循了电流规格的标准约定、其中将电流定义为"流入"引脚(这意味着负极性将指示输出电流)。  不过、TCA6416A 看起来没有遵循相同的约定、只是定义了电流的幅度。

    此致、
    最大