This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:TCA9617A 是否能够支持 MDIO MDC 电平位移?(数据2.4MHz-24MHz)

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870679/tca9617a-whether-the-tca9617a-can-support-mdio-mdc-level-shift-data-2-4mhz-24mhz

器件型号:TCA9617A

大家好、

TCA9617A 是否能够支持 MDIO MDC 电平 位移?(数据 2.4MHz-24MHz)我的客户现在已经在板上使用过它。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    TCA9617A 支持1MHz 的 I2C 快速模式增强版。 我们不保证在该范围之外(2.5MHz 至24MHz)运行。

    您只是在寻找电平转换、还是也需要缓冲?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     仅电平位移。 谢谢。