This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25MB100:用作 ds90ub925和 ds90ub926之间的多路复用器

Guru**** 2982570 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25MB100, TMUX136, HD3SS3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897224/ds25mb100-use-as-a-mux-between-ds90ub925-and-ds90ub926

器件型号:DS25MB100
主题中讨论的其他器件: TMUX136、 HD3SS3202

尊敬的 E2E:

美好的一天!

我的客户正在寻找一个可与 ds90ub925和 ds90ub926一起使用的多路复用器。 它们将有一个 ds90ub925连接到两个或多个 ds90ub926。 我想知道 DS25MB100是否是一种可行的解决方案? 如果没有、可以使用什么多路复用器?

期待您的回应。

此致、
Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我认为这与以下问题大致相同: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/891044 

    DS25MB100在此不起作用、因为其通道是单向的、与 FPD-Link III 的双向通道不兼容。  

    而是建议使用 TMUX136。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IK、

    感谢您的回答。 我会向我的客户推荐这种方法。 还有一个问题、HD3SS3202也适用于此应用吗?


    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IK、

    美好的一天!

    我的跟进询问是否有更新?

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS3202应适用于 FD-link 多路复用器