This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1046V-Q1:我们是否有双通道 CAN 控制器?

Guru**** 1981085 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/877932/tcan1046v-q1-do-we-have-a-two-channel-can-controler

器件型号:TCAN1046V-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4551-Q1

尊敬的团队:

我的客户需要一个具有双通道 CAN 控制器集成收发器的芯片。 TACN4551几乎可以满足他们的需求、但只有一个通道。 TCAN1046有两个通道、但没有 CAN 控制器的功能。

我的问题是、我们是否有具有带集成收发器的双通道 CAN 控制器的芯片?

请您与我分享路线图吗? 您可以通过电子邮件将其发送给我、谢谢!

BR

朱利嘉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lijia、您好!

    我们目前没有双通道控制器器件。  但是、TCAN4551-Q1采用非常小的封装(比标准8引脚 SOIC 收发器小)。  因此、我认为使用其中的两个器件仍然能够实现较小的总体解决方案尺寸。

    此致、
    最大

x 出现错误。请重试或与管理员联系。