This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:推荐的旁路电容

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870666/ds90lv804-bypass-capacitance-recommended

器件型号:DS90LV804

对于这个芯片、是否有一个推荐的旁路电容方案? 它似乎没有在数据表中指定一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扎赫

    0402表面贴装电容器应该被用来大大减少电容器的封装电感。 每个旁路电容器应通过与电容器焊盘相切的过孔连接到电源平面和接地平面。 µF 将100pF、1nF、0.03 μ F 和0.1 μ F 等 µF 电容值的阵列并联用作旁路电容。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于该器件 、两个0.1uF 电容器足以进行去耦。  每个 VDD 引脚组使用一个0.1uF 电容。

    此致、

    Lee