This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:客户询问如何评估 TUSB8041AEVM 板

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889486/tusb8041a-customer-asks-how-to-evaluate-tusb8041aevm-board

器件型号:TUSB8041A

你(们)好

客户获得了 TUSB8041A EVM 板、但我不知道如何输出波形以进行测量。

我们是否有指导客户的指南或视频?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    USB 合规性测试程序在 USB 规范中定义、并不特定于 TI 器件。

    对于 USB 2.0、需要使用 XHCI HSETT 工具向集线器发送命令以发送测试数据包。

    对于 USB 3.0、需要使用 XHCI HSETT 工具在下游端口上启用合规性模式。

    所有电气测试都需要 USB-IF 或测试设备制造商提供的特殊测试装置。  可从 USB.org 下载 XHCI HSETT 工具。

    此致、

    JMMN