This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN751178:建议的工作结温 Tj 范围

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN751178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/877399/sn751178-recommended-operating-junction-temperature-tj-range

器件型号:SN751178

大家好、

您能给我一些关于工作结温 Tj 范围的评论吗?

数据表仅描述了"在-20C 至85C 温度范围内运行"、但我不确定是结温 Tj 还是环境温度 Ta。 我假设它是环境温度 Ta。  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi-San、

    数据表指定了建议运行条件下-20°C 至85°C 的自然通风工作温度(TA)。 我们可以通过假设最高环境温度和功耗来估算运行 Tj:

     *

    使用数据表中的最大 Vcc = 5.25V、最大 ICC = 110mA、最大 TA = 85C 且 Theta JA = 111C/W (NS)或78C/W (N)额定值、我们将估算每个封装的运行 Tj:

    N 封装:TJ ~= 150C

    NS 封装:TJ ~= 130C

    *请注意,RthetaJA 取决于系统,因此可能需要更改此公式的其他应用以适应系统条件。 如果您对此估算或 SN751178有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Eric

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。 对我来说有道理。 很棒!

    此致、

    佐崎武