This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:电容器耦合的终端方案。

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899529/dp83825i-termination-scheme-for-capacitor-coupling

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件:DP83825

您好!

在 其中一个应用中,我们使用 DP83825 TI 以太网 PHY 将该机背板与位于另一个卡上的 Broadcom 10/100 Base-T PHY 连接。 它 必须是无变压器电容器耦合链路。  是否有任何建议可用于 TI 链路的电容器耦合、您能否转发或指导我们 使用哪种终端?

 

此外、这些 RD_P/N 和 TD_P/N 链路由3.3V 模拟电源或1.8V 供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!  

    感谢您的提问。 请参阅我们的无变压器运行应用手册、了解在您的应用中选择耦合电容器的指南。

    http://www.ti.com/lit/an/snla088a/snla088a.pdf

    RD_P/N 和 TD_P/N 线路驱动器由3.3模拟电源电压供电。  

    此致、
    Justin