This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:差分信号输入电平

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899618/dp83849i-differential-signal-input-level

器件型号:DP83849I

大家好、

我对 DP83849I 差分输入电平有疑问。

我的客户想知道什么电压是高电平/低电平输入、在数据表中、有与输入电压相关的电压。
VIH/VIL 和 SDTHON/SDTHOFF。

我的理解是、我们必须遵循 VIH/VIL 规格、但我的理解是否正确?

如果是、VIH/VIL 是 GND 基准电压吗?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    正确、输入高电压对应于数据表中的 VIH 参数、输入低电压对应于 VIL。 VIH/VIL 需要在数据表的规格范围内才能使器件正常工作。 两者都以接地为基准。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    谢谢!

    我将关闭这个。

    此致、

    Kai