This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:TUSB1210与 Xilinx Zynq ZC7020搭配使用

Guru**** 2390745 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870247/tusb1210-tusb1210-use-with-xilinx-zynq-zc7020

器件型号:TUSB1210

我们正在考虑将 USB3320替换为 TUSB1210。  这方面有一个很好的文档。  SMSC USB3320与 TUSB1210 e2e.ti.com/.../6712.usbhubvoc.pdf

问题是、我们在 Avnet ZedBoard 站点上看到勘误表、表明不建议使用 TUSB1210:

Zynq ZC7020上提供的 TUSB1210与 ULPI USB 驱动器搭配使用是否有解决方案?  这必须在温度范围内工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个已知问题、我们还没有解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、自2015年以来、此计时问题已得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有指向有关如何解决问题的文档的指针?  是代码变化还是硬件变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查此链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/522352

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我在较新的数据表中看到它:第6.14节 P11

    那么、这是2015年用于修复此问题的器件更改还是技术规格更改了、因为它满足了时序要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个修复。 我认为我们需要在数据表中明确提及、以便客户不再感到困惑。