This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS30BA101:DS30BA101/DS30EA101 - 50 Ω 同轴电缆传输

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: DS30BA101, DS30EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899434/ds30ba101-ds30ba101-ds30ea101---50-ohm-coaxial-cable-transmission

器件型号:DS30BA101
主题中讨论的其他器件: DS30EA101

大家好、我想使用 DS30BA101和 DS30EA101通过 50欧姆同轴电缆发送和接收8b/10b 编码数据。 电缆 长度约为1米、数据速率为3.125Gbps。

数据表仅显示100 Ω 差分电缆和75 Ω 单端同轴电缆应用。

如果我 在75欧姆同轴电缆应用中将终端电阻值从75欧姆更改为50欧姆、那么数据传输是否正常?

谢谢- Sungjin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sungjin、

    是的、请参阅 DS30EA101数据表的图4。 以下是更改:

    1)。 如您所述、将所有75欧姆至50欧姆电阻器更改为50欧姆电阻器。

    2)。 在 DS30BA101上、您可能需要将 RVO 从750欧姆更改为大约950欧姆。

    3)。 在 DS30EA101上、您可能还需要将37.4 Ω 电阻器更改为25 Ω。

    此致、Nasser