This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:SN65DP141是否能够支持 DP1.4?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899420/sn65dp141-if-sn65dp141-can-support-dp1-4

器件型号:SN65DP141

尊敬的 TI 支持者

我注意到 SN65DP141可以支持12Gbps 数据速率、这似乎可以支持 DP1.4。

但在其数据表,中显示、它只能支持 VESA DisplayPort 1.3和 eDP1.4。

请帮助确认 SN65DP141是否支持 DP1.4和 eDP1.4?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP1.3和 DP1.4支持相同的数据速率、8.1G、因此 DP141将支持 DP1.4

    谢谢

    David