请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DP141 尊敬的 TI 支持者
我注意到 SN65DP141可以支持12Gbps 数据速率、这似乎可以支持 DP1.4。
但在其数据表,中显示、它只能支持 VESA DisplayPort 1.3和 eDP1.4。
请帮助确认 SN65DP141是否支持 DP1.4和 eDP1.4?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.