This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:输入/输出的交流耦合

Guru**** 2526930 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870587/ts3usb221-ac-coupling-to-inputs-outputs

器件型号:TS3USB221

你好

该器件用作 LVDS 时钟选择器。 我要创建的设计基于现有设计。 现有设计的交流耦合输入和输出。 使用此器件时、这是合适还是明智的做法?

我的想法是交流耦合输出、因为这是下游组件的建议、而直流耦合输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Graeme、

    这是合理的、交流耦合您设计中的输入将防止常见电压违反 TS3USB221数据表。 这些共模电压将由时钟源生成。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    TS3USB221在其输入端未施加直流电平的情况下运行得非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Graeme、

    不完全是这样、我始终建议在输入端放置一个弱下拉电阻、以偏置全交流耦合无源开关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你会给"弱"带来什么价值?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于典型的 USB 用例、我建议使用大约~330k Ω 的接地电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢。

    我注意到您的评估模块没有耦合电容器。

    如果我们可以保证不会超出共模电压、那么我们还应该进行直流耦合? 而不需要330k 下拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的、无源多路复用器的典型交流耦合仅用于防止共模电压违例。