This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:关于描述符#39;s 字符串

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898688/tusb9261-q1-about-the-descriptor-s-string

器件型号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

我对描述符的字符串描述符有疑问。 默认设置如下所示。

Manufacturer_String:Texas Instruments
Product_String:TUSB9261 USB3.0至 SATA 桥接器
Serial_String:自动设置

​​在我们的产品中安装这些设置值时、是否可以自由更改这些设置值?

例如、是否可以设置所有0或 FF?

如果您有任何笔记、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、USB 描述符中的这些字符串可以被更改。  

    请在以下链接中找到 FlashBurner 用户指南、并阅读 4.3编辑 USB 描述 符部分以了解更多详细信息。  

    http://www.ti.com/lit/ug/sllu125d/sllu125d.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我还有一个问题。

    如果我们的系统中不需要字符串值、最佳设置是什么?
    例如、使用闪存横幅设置空白或0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为最好将其作为违约。