This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:器件关断时应用 VBUS

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/877555/hd3ss3220-vbus-is-applied-when-device-is-shutdown

器件型号:HD3SS3220

大家好、

客户想要检查从 DFP/Source 连接意外的20V 电压时 Vbus_det 引脚是否损坏。

Custmer 正在 UFP/接收器配置中使用 HD3SS3220。 VBUS_DET 通过900k Ω 连接到 Vbus。 当未提供 Vcc33和 Vdd5时、如果从源极侧施加意外的20V 电压、Vbus_det 引脚是否损坏?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katia-San、

     在这种情况下、不应损坏 HD3SS3220。