This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320HAI:关于 GPIO 模式下的 UFP

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320HAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898431/tusb320hai-about-ufp-in-gpio-mode

器件型号:TUSB320HAI

大家好、

 

我们希望在 GPIO 模式下将 TUSB320HAI 用于 UFP。

然后、我们有四个问题。

 

------

[第1季度]

我们理解“VBUS_DET 引脚必须通过一个900k Ω 电阻器连接到所连接的 Type-C 上的 VBUS。”

但是、我们希望使用910k Ω(而不是900k Ω)、因为它是 E24系列。

 

我可以使用910k Ω 吗?

如果您有任何疑虑、请告知我们吗?

------

 

[第2季度]

我们不使用 INT_N/OUT3和 ID 引脚,因此这些引脚是开路的。

如果您有任何疑虑、请告知我们吗?

------

 

[第3季度]

我们使用 OUT1和 OUT2引脚、这些引脚将 VDD 上拉100k Ω。

您能否告诉我们您建议的上拉电阻器值?

------

 


 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:910K 正常

    Q2:可以悬空 INT 或 ID 引脚

    Q3:通常 OUT1/OUT2引脚上拉至3.3V 或1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的快速回复。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

     

    我还有一个关于 OUT1/OUT2的问题。

     

    OUT1和 OUT2的绝对最大额定值为 VDD+0.3V (最大值)。

    因此、我知道我可以将 OUT1和 OUT2上拉至 VDD=5V。

    如果您有任何疑虑、请告知我们吗?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、它在上拉至5V 时工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的快速回复和信息。

    此致、

    隐藏