This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD30:接口 SN65HVD30和 SN65HVD32

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD32, SN65HVD30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888705/sn65hvd30-interface-sn65hvd30-and-sn65hvd32

器件型号:SN65HVD30
主题中讨论的其他器件:SN65HVD32

大家好、

我们的客户希望确认 SN65HVD30和 SN65HVD32是否可以相互连接?
它们有两个电路板卡。 一个具有65HVD30、另一个具有65HVDC32、那么两个不同器件之间的 RS-485流量是否会导致任何通信问题?

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    这里没有问题。  这两种器件将相互互操作、并可与任何其他符合 RS-485物理层要求的收发器进行互操作。  使用不同收发器器件型号通过共享网络进行通信的多个节点很常见。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您对我的查询的响应和支持。
    另一个问题:  
    与器件65HVD32实现点对点连接的最大数据速率 fora 65HVD30器件是多少? 我在数据表中看到 、65HVD32的额定速率为1Mbps、65HVD30 的额定速率为26Mbps。 当这两个接口相互连接时、数据速率是多少?

    谢谢!

    Jonathan


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    数据速率将受到最慢收发器的限制。  此类器件的数据速率规格对应于输出驱动器中的压摆率限制程度、 因此、尝试以快于最大速率的速度运行"慢速"收发器可能会导致串行链路上的抖动增加、因为它在位周期内无法达到完全稳定状态差分输出电压电平。

    此致、
    最大